我们今天能为您提供什么帮助?

Easergy T300系统包含哪些模块,分别实现什么功能?

问题描述:
Easergy T300系统包含哪些模块,分别实现什么功能?

所属产品线:
Easergy T300

解决方法:

Easergy T300是一个模块化平台,硬件,固件适用于中压和低压公共配电网络管理,此系统包含以下模块:

Easergy HU250:是一个管理单元,支持多种标准和安全协议,有灵活的通讯介质,可以实现多种第三方设备的集成与通讯。

Easergy SC150:是开关测控子模块,控制和监控所有开关柜类型。

Easergy LV150:低压测控子模块,能实现变压器温度测量和监测,能提供断线检测、电能质量检测,并集成了带Zigbee通讯的LV110网关。

Easergy LV110:用于低压馈线的自供电系统和无线电量测量,与LV150同步。

Easergy PS25/PS50:电源管理子模块,用于监视电源输出的解决方案。