我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]微型断路器的B,C,D型特性曲线有何区别?

问题描述:
微型断路器的B,C,D型特性曲线有何区别?

所属产品线:
断路器及开关; 配电开关

解决方法:

根据GB/T 10963.1-2020微型断路器各类型特性曲线瞬时脱扣特性描述如下:

  • B特性的短路脱扣整定值在3-5In 之间,适用于发电机类负载的保护。
  • C特性的短路脱扣整定值在5-10In 之间,使用于照明配电的场合。
  • D特性的短路脱扣整定值在10-20In 之间,适用于动力回路,如有较大电感负载的场合。