我们今天能为您提供什么帮助?

XB2、XB4按钮空白标签如何刻字?

所属产品线:
Harmony XB4; Harmony XB2

解决方法:

XB2、XB4按钮有两类空白标签:白底或黄底黑字的,红底或黑底白字的。两者都是用三层颜色不同的塑料薄片叠加,一种是两面为白色和黄色,中间夹层为黑色,另一种是两面为红色和黑色,中间为白色。
刻字需要专业工具,将表层薄片清除,露出中间夹层,即为字体颜色。用户如果有特殊印字要求,可以联系销售办事处,申请标签定制服务。不推荐用户购买空白标签自行刻字。白底和黄底的标签,字体为黑色;黑底和红底的标签,字体为白色。具体可参考产品样本。