ZBE101和ZBE102等触点模块是慢动还是速动触点?
所属产品线:
Harmony XB4解决方法:
单独的ZBE101和ZBE102等触点为慢动触点,但是当匹配上不同的按钮头,触点触发特性上有不同的表现。
当配合使用平头按钮头或选择开关头的时候,整个按钮依然是慢动触发,即触点触发速度与操作速度有关。
当配合使用的是急停按钮头时,整个按钮是速动触发,在刚开始按下急停按钮的时候,急停按钮头会储存机械能,不会触发触点动作,在储存够足够的机械能之后,急停按钮头由于急停按钮内部活塞机构快速释放,使得触点快速动作。
是否有帮助?