我们今天能为您提供什么帮助?

带触发动作的急停按钮与一般急停按钮在功能上有什么区别?

问题描述:
带触发动作的急停按钮与一般急停按钮在功能上有什么区别?

所属产品线:
Harmony XB2; Harmony XB4; Harmony XB5; Harmony XB6

解决方法:

带触发动作(英文为trigger action)的急停按钮:在按压急停按钮时, 尤其是按压速度较慢时, 只有操作头达到自锁位置,其常闭触点才会断开。

一般急停按钮:在按压速度较慢时,可能出现操作头未达到自锁位置,其常闭触点就断开的情况;这就可能造成操作者在无意中碰到急停按钮时,出现误动作的情况。