我们今天能为您提供什么帮助?

XB4中带集成LED(UN Universal标识)的指示灯部件如果和感性负载(如接触器电磁线圈)并联有何要求?

问题描述:
XB4中带集成LED(UN Universal标识)的指示灯部件如果和感性负载(如接触器电磁线圈)并联的要求。

所属产品线:
Harmony XB4

解决方法:

集成LED的指示灯部件如果和感性负载并联,那么感性负载的最大功率不能超过30VA(例如接触器线圈类负载,无论是吸合还是保持功耗都不能超过30VA);如果和功率超过30VA感性负载并联,那么需要给指示灯部件配装LED抑制器,同时也建议根据感性负载本身特性加配抑流器模块以减少产生的反电动势;具体指示灯部件配LED抑制器的特性见下面所述:

ZBVJ*和ZBVB* ==> 大部分工作电压为12VDC和24VDC的感性负载通常功耗都很低,但是最好还是建议给感性负载加装二极管保护模块;

ZBVG*(110V…120VAC) ==> 使用ZBZVG (最大允许线圈功耗是120VA) ;

ZBVG*(24…120VAC/DC) 和ZBVM*(230VAC) ==> 使用ZBZVM (最大允许线圈功耗是230VA) 。