XALD0*按钮盒安装触点ZBE101/2、触点ZENL1111/1121、灯泡ZBV**或灯泡ZALV**时,是否还需要卡座ZB5AZ009 ?
问题描述:
XALD0*按钮盒安装触点ZBE101/2、触点ZENL1111/1121、灯泡ZBV**或灯泡ZALV**时,是否还需要卡座ZB5AZ009 ?所属产品线:
XALD,XALK解决方法:
XALD0*按钮盒提供2种安装方法:
XALD**按钮盒安装触点ZBE101/2和灯泡ZBV**时,需要卡座ZB5AZ009,采用前部安装方式;
XALD0*按钮盒安装触点ZENL1111/1121和灯泡ZALV**时,不需要卡座,直接安装在按钮盒底部的金属安装板上,即底部安装方式。
是否有帮助?