我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
怎样使用Sys.validateUser函数?
问题描述:
怎样使用Sys.validateUser函数?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

1,建立一个INT类型的变量标签“INT01”

2,安全性--目标安全性--使用目标安全性,并建立一个用户,用户名aaa 密码111,,安全性级别自己修改

3,页面上建立一个Login按钮,可以在工具箱文件夹中拖拽systemlogin按钮到页面上

4,建立一个数值显示,显示”INT01”

5,建立一个按钮,名字是”按钮01”,操作里面选择脚本,脚本中写入 Sys.validateUser("aaa","111",INT01);

6,模拟运行工程,先点击Login按钮登录aaa用户,登录成功以后点击”按钮01”就可以在

数值显示上看到这个用户的权限级别了

最后还有一个方法可以判断所有用户的用户级别,而不是单一用户的,可以使用系统变量_UserLevel