我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
gxu触摸屏里想通过设备更改屏里的配方,用snapshot快照功能修改不了
所属产品线:
睿易系列 Magelis GXU

解决方法:

使用配方的系统变量

  • Operation(操作) - Integer变量

先设置

  • RecipeNumber(配方号) - Integer变量,用来控制操作期间当前使用的配方。

再设置 operation为4,读取配方成分值

再设置 operation为2,把设备里的成分变量值写到配方成分变量里

最后设置operation为8,把成分变量的新值保存到runtime的内存中

下面是一个关系图