问题描述:
触摸屏USB下载线的最大距离为多少?所属产品线:
睿易系列 Magelis GXU; Magelis GTO解决方法:
USB1.0,USB1.1乃至现在主流的USB2.0 USB3.0的下载传输距离最佳不超过3米,如果想要更长的距离需要加中继器,USB1.0,USB1.1加一个中继器可以达到5米,加5个中继器最大可达到27米。
是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
USB1.0,USB1.1乃至现在主流的USB2.0 USB3.0的下载传输距离最佳不超过3米,如果想要更长的距离需要加中继器,USB1.0,USB1.1加一个中继器可以达到5米,加5个中继器最大可达到27米。
是否有帮助?