问题描述:
LXM28在SoMove 联机时注意事项?所属产品线:
Lexium 28运动控制解决方法:
LXM28的编程口与以往的驱动器产品(LXM32或ILX)不同,管脚中的供电和外部不同,所以当外部的编程电缆针脚中提供5V电源时,驱动器报错。我们现在的解决方法有两个如果使用TCSMCNAM3M002P来编程需要将其盖子打开,并把供电管脚断开。如果你用的是TSXCUSB485编程,请自己做一根只有4+、5-的网线,用来联机。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
LXM28的编程口与以往的驱动器产品(LXM32或ILX)不同,管脚中的供电和外部不同,所以当外部的编程电缆针脚中提供5V电源时,驱动器报错。我们现在的解决方法有两个如果使用TCSMCNAM3M002P来编程需要将其盖子打开,并把供电管脚断开。如果你用的是TSXCUSB485编程,请自己做一根只有4+、5-的网线,用来联机。
是否有帮助?