我们今天能为您提供什么帮助?

ZSI接口模块(RIM)在区域选择性联锁中有什么作用?

问题描述:
ZSI接口模块(RIM)在区域选择性联锁中有什么作用?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

ZSI接口模块(RIM)主要有三个作用:

1 提升区域选择性联锁系统的信号电压,使得信号回路保持电压稳定。

2 将ZSI通信信号转换为与其他产品兼容,如断路器MTZ、MT和NSX之间的通信。

3 当组合上级/下级设备间不同的系列(Masterpact MTZ、Masterpact MT和Compact NSX)时,可提供双重隔离,能够满足IEC60947-2,IEC60664-1和IEC61140的要求。