Micrologic 6.0控制单元和Micrologic 7.0控制单元的剩余电流保护有什么不同?
问题描述:
Micrologic 6.0控制单元和Micrologic 7.0控制单元的剩余电流保护有什么不同?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
Mic6.0 控制单元将断路器每极自带的电流互感器(主要用于过流保护)二次回路并联起来实现剩余电流的检测,由于每极自带的电流互感器变比比较大(比如 2000:5),二次侧检测出的剩余电流值按变比大减(只有原来的1/400)。因此这种剩余电流保护只是在发生接地故障时,提高保护线路绝缘的电流防护的灵敏度。而Mic7.0控制单元采用大口径矩形互感器,直接检测每极电流的矢量和,精度高,所以灵敏度也高,用于漏电保护。
是否有帮助?