我们今天能为您提供什么帮助?

REXL系列时间继电器如何设置时间?

问题描述:
REXL系列时间继电器如何设置时间?

所属产品线:
Harmony 时间继电器

解决方法:

REXL系列时间继电器有由2个旋钮配合设置时间,一个位于侧面选择时间范围,另一个位于正面微调时间。

侧面旋钮(下图左)的7个时间范围:0.1-1s,1-10s,0.1-1min,1-10min,0.1-1h,1-10h,10-100h。

正面旋钮(下图右)有多档可选,在选定的时间范围最大量程的基础上微调。

以6s为例:先将侧面旋钮旋到1-10s位置,然后将正面旋钮旋到6的位置;也可以将侧面旋钮旋到0.1-1min位置,正面旋钮旋到1的位置。