我们今天能为您提供什么帮助?

AS-P、AS-B和AS-BL最主要的区别是什么?

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Expert中小型楼宇控制系统

解决方法:

AS-P属于全功能网络服务器,同时支持Modbus、BACnet和Lonwors协议,可连接I/O模块;AS-B同时支持Modbus、BACnet 协议,集成了I/O点,不支持I/O模块;AS-BL仅支持BACnet IP协议,集成了I/O点,不支持I/O模块。AS-P和AS-B下面可以连接现场控制器,AS-BL不支持。