我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTN6215-0310的M系列Fusion触摸控制面板,是否有锁屏功能?如果有如何设置?
所属产品线:
KNX

解决方法:

1, 在General settings/User interface菜单里面,将General screen lock选成yes,然后在PIN code内输入4位数字密码

2, 在Seetings screen菜单里面,将General screen lock选成yes