我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
当2个型号为SAE-UE-MS-CU-WE的360º红外&超声波存在感应器(明/暗装单负载),吸顶安装的时候,水平的距离有什么要求?
所属产品线:
ARGUS人体存在感应器

解决方法:

当2个型号为SAE-UE-MS-CU-WE的360º红外&超声波存在感应器(明/暗装单负载),吸顶安装的时候,水平的距离至少要保持6m以上,避免相互干扰