AS控制器前面板上status指示灯对应的设备状态?
问题描述:
AS控制器前面板上status指示灯对应的设备状态?所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统解决方法:
AS控制器前面板上status指示灯对应的设备状态如下:
| LED模式 | 设备状态 |
| 绿色常亮 | 正常运行 |
| 绿色闪烁(频率1Hz) | 设备重新启动 |
| 红色常亮 | 致命错误 |
| 红色闪烁(频率1Hz) | 设备运行,但有问题需要注意 |
| 红绿交替闪烁(频率1Hz) | 固件正在下载 |
| 红绿不规则闪烁 | 固件升级模式 |
| 不亮 | 设备电源断开 |
是否有帮助?