我们今天能为您提供什么帮助?

AS-B控制器配置的24 I/O点或36 I/O点分别对应哪些类型的输入输出?

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统

解决方法:

配有24 I/O点的AS-B对应如下类型:

12 通用输入/输出(Ua 型),4 通用输入/输出(Ub 型),4 数字输入,4 继电器输出;

配有36 I/O点的AS-B对应如下类型:

20 通用输入/输出(Ua 型),8 通用输入/输出(Ub 型),4 Triac 输出,4 继电器输出。