我们今天能为您提供什么帮助?

Fusion系列触控面板的Settings页面可对哪些功能进行设置?

所属产品线:
KNX

解决方法:

Fusion系列触控面板的Settings页面可对如下功能进行设置,依次为:

1手势控制功能是否在下载程序后生效

2白天模式屏幕亮度

3夜晚模式屏幕亮度

4主页编号

5返回主页时间

6清洁模式时长

7设备信息和版本

8固件升级开始按钮

功能1默认为Yes开启状态,其它功能均默认为NO关闭状态,如需要在面板上显示则需要在ETS软件中开启,路径为General settings-Settings screen。