我们今天能为您提供什么帮助?

Spacelynk/Homelynk的BACnet设置中,BBMD lease time(BBMD租赁时间)的作用是什么?

所属产品线:
KNX

解决方法:

Spacelynk/Homelynk的BACnet设置中,BBMD lease time(BBMD租赁时间)中填写的是数据发送间隔时间,单位为秒,如果不填写,则Spacelynk/Homelynk在不手动刷新的情况下,不会自动传送数据。