Fusion系列面板如何选择边框?
问题描述:
Fusion系列面板如何选择边框?所属产品线:
KNX解决方法:
M系列Fusion面板可选配莫顿M系列机械面板边框,设计系列Fusion面板需选用D-life面板边框,型号如下:
| 序号 | 产品型号 | 产品描述 |
| 1 | MTN4010-6533 | D-Life边框_沙金色 |
| 2 | MTN4010-6534 | D-Life边框_烟灰色 |
| 3 | MTN4010-6535 | D-Life边框_纯白色 |
| 4 | MTN4010-6536 | D-Life边框_不锈钢色 |
| 5 | MTN4010-6550 | D-Life边框_镍金属 |
| 6 | MTN4010-6551 | D-Life边框_香槟色金属 |
| 7 | MTN4010-6552 | D-Life边框_咖啡色金属 |
| 8 | MTN4010-6503 | D-Life边框_玛瑙黑 |
| 9 | MTN4010-6520 | D-Life边框_珍珠白 |
| 10 | MTN4010-6547 | D-Life边框_石墨黑 |
是否有帮助?