我们今天能为您提供什么帮助?

L5504RVF接收操作命令模式的优先级是什么样的?

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:


由高到低依次为:

1,远程关闭通道;2,远程开启通道;3,本地控制;4,CBUS输入单元信号(CBUS智能面板,PIR传感器)

遥控关闭通道:当CBUS信号电缆里面的棕,棕白线和橙白,蓝白线短接起来时触发Remote Off模式,此时继电器模块上的通道关闭

遥控开启通道:当CBUS信号电缆里面的绿,绿白线和橙白,蓝白线短接起来时触发Remote On模式,此时继电器模块上的通道开启