我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
楼宇服务器AS-P在同时接Lonworks协议设备和BACnet协议设备的时候,2类设备的数量有什么要求?
所属产品线:
EcoStruxure™ Building Expert中小型楼宇控制系统

解决方法:

当主要用Lon设备时,且数量超过10个,那么Bacnet设备只能接10个,当主要用Bacnet设备时,且数量超过10个,那么Lon设备只能接10个