我们今天能为您提供什么帮助?

TC303-3A2DLS带干触点的温控面板能否通过接入干触点信号控制温控面板的开关机?

问题描述:
TC303-3A2DLS带干触点的温控面板能否通过接入干触点信号控制温控面板的开关机?

所属产品线:
HVAC末端温控器

解决方法:

不能,此干触点不能控制温控面板的开关机,可用于通过酒店房卡或生物探头进入节能模式。例如酒店房卡拔出后,如果温控器处于制冷模式时,温度自动设置为28℃,风机低速运行;如果温控器处于制热模式时,温度自动设置为16℃,风机低速运行。当客人返回客房插入房卡,恢复记忆客人上次设定模式。