如何正确设置NR功率因数控制器的C/K值?
问题描述:
如何正确设置NR功率因数控制器的C/K值?所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器解决方法:
C/K值(或称为响应值)代表了NR控制器投入或者切换一步电容器的电流阈值,通常是Auto Setup(自动设置)的一部分而不需要人为进行设置的。但有些情况下,例如电流互感器变比过大或者第一步电容器容量过小,控制器报错(错误代码ERR 12)是需要手动设置的,其设定范围为0.01~1.99。
C/K值设定过高,有可能导致投入的电容器无法达到设定的功率因数;而设定过低,则有可能导致电容器反复投切但无法达到设定功率因数的不稳定状态。
可以通过计算或者查表的方式确定手动设置的C/K值。
C/K值在数值上等于第一步电容器在互感器二次侧产生的无功电流值,其计算公式如下:

对于400V的电网,也可以通过查表得出

是否有帮助?