我们今天能为您提供什么帮助?

VPL06/12功率因数控制器digital input(I1,I2)的作用?

问题描述:
VPL06/12功率因数控制器digital input(I1,I2)的作用?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

VPL6(12)可以设置2个目标功率因数Cosφ1和Cosφ2,默认的是Cosφ1,若想将Cosφ2设置为目标功率因数,则通过digital input(I1,I2)即可实现切换。