我们今天能为您提供什么帮助?

RT8/12的控制器是否能设置成手动投切?

问题描述:
RT8/12的控制器是否能设置成手动投切?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

可以在设置程序里,选择手动模式投切。

  1. 按下设置按钮(SET键)3秒启动设置菜单。

  2. 出现“AUTO/MAN"时,用上下键来选择。

  3. 选到“Manual Mode"手动模式,再按"SET"键来选择“On/OF",

    最后按下”SET“按钮。