我们今天能为您提供什么帮助?

NR12功率因数控制器有哪些主菜单?

问题描述:
NR12功率因数控制器有哪些主菜单?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

NR12功率因数控制器进入设置菜单后,首先显示的是mersure测量菜单,
按加号键依次为Manset手动设置菜单,屏幕右上角有一个钥匙符号,表示进入该菜单需要密码;
Autoset自动设置菜单;
BANK.PRE预设置菜单,如果出厂设定还没有改动过,则此菜单可被电容柜制造者在车间中对控制器组进行预配置。在预配置之后,此菜单主题将被替换为Commissioning(试运行);

按减号键依次返回,回到mersure测量菜单。继续向下依次为Parrmet参数更新菜单;
Alarms报警设置菜单;
Mainten维护菜单。
以上即为NR12功率因数主菜单的所有选项。