我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NR12功率因数控制器如何设置报警菜单?
问题描述:
NR12功率因数控制器如何设置报警菜单?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

NR12功率因数控制器的报警菜单有三个子菜单,分别为alrm.set,THD U.LIM,TEMP.LIM。

屏幕显示alarms时,按回车键进入,屏幕显示Code,提示需要解锁,同时长按上下键2s,即可进入。

1. 首先进行alrm.set的设置,按回车键进入。屏幕显示A1 ON或是OFF。可通过上下键定义报警的状态是启用或是停止。如果报警设为OFF,则在任何情况下都不能引发报警。如果需要正常的报警响应,则必须激活, 即设为ON。1号报警设置完毕后,按回车键进入下一个报警设置,依次完成。
NR12可提供10个报警。报警列表可参考用户手册。
10个报警设置完毕后,按回车键返回。

2. 按向下键屏幕显示THD U.LIM,按回车键进入,进行最大电压谐波失真值的设定。设置范围为5%-20%。设定完毕按回车键返回。

3. 按向下键屏幕显示TEMP.LIM,按回车键进入。进行温度限值的设定。温度设定范围为20度至60度,默认值为50度。用户可根据现场实际情况进行设定。设定完毕按回车键返回。

按esc键返回,即完成了NR12报警菜单的设定。