我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NRC12功率因数控制器,高压应用时的注意事项?
问题描述:
NRC12功率因数控制器,高压应用时的注意事项?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

1)必须使用手动设置(Manual setup)配置相关参数,但严禁使用手动设置菜单中的“验证(Verify)”

2)不可使用预配置(Bank-Configuration)、自动设置(Auto setup)及“自动检索(Auto Seek)”功能。

3)应设置VT电压互感器的工作范围0.5-50KV或10-400KV。

4)接通延时应设置为较高值(如600秒)。