我们今天能为您提供什么帮助?

NRC12投入时出现报警12是什么原因?如何处理?

问题描述:
NRC12投入时出现报警12是什么原因?如何处理?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

可能是电容器有缺陷,如容量低于标称的75%等引起,必须对步组的容量进行配置,在接通和切断电容器柜时应测量并监视电容状况。在紧急状况下,用户可以考虑将有缺陷的电容器设定为固定OFF以清除报警状态。