我们今天能为您提供什么帮助?

NRC12的Modbus寄存器表中步组状态(46)和步组中断状态(61)是何含义?

问题描述:
NRC12的Modbus寄存器表中步组状态(46)和步组中断状态(61)是何含义?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

步组状态(46)是自动运行状态下的1~12步组是否闭合状态,0为断开,1为闭合,注意该状态无法在手动控制状态下检测。

步组中断状态(61)是1~12步组所接电容器投入是否正常状态,0为正常,1为异常。举例:实际运行中控制器输出继电器已动作,电容器已投入,但是控制器检测到电流及功率因数未变化的情况下,此步组中断状态变为1.