问题描述:
NR12功率因数控制器设定完毕后功率因数低于设定的目标功率因数,但是电容器不投切是怎么回事?所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器解决方法:
1,确定控制器是否报警I low ,如果实际的电流值小于CT一次值的2.5%的时候会报I low错误,此时控制器不会投切。
2,检查功率,如果太小,第一步电容器又过大控制器也不会投切,否则会造成过补偿的情况。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
1,确定控制器是否报警I low ,如果实际的电流值小于CT一次值的2.5%的时候会报I low错误,此时控制器不会投切。
2,检查功率,如果太小,第一步电容器又过大控制器也不会投切,否则会造成过补偿的情况。
是否有帮助?