FA350806
FA350806
我们今天能为您提供什么帮助?
NR6/12功率因数控制器在设置CT变比时,设置的电流为比值吗?
问题描述:
NR6/12功率因数控制器在设置CT变比时,设置的电流为比值吗?
所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器
解决方法:
不是设置比值,设置一次侧电流,二次侧缺省为5A。
首次发布日期:
2018/6/5
修订日期:
2024/6/25
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
VarPlus Logic智能功率因数控制器
探索更多
范围:
VarPlus Logic智能功率因数控制器