我们今天能为您提供什么帮助?

一个电源系统里是否可用2台功率因数控制器?

问题描述:
一个电源系统里是否可用2台功率因数控制器?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

可以,为了避免两套电容投切冲突,在两控制器中应设置不同的延时时间,比如在低压系统里一台控制器延时设为60s,另一台设为100s;在高压系统中一台控制器设为300s,另一台设为400s,其它设置与电源系统里只用一台控制器时相同。

当系统里只有1台变压器时,两台控制器只用一个CT,当系统里有2台并联的变压器时,每台变压器分别安装1个CT到两个控制器,详见下图: