问题描述:
VPL06/12功率因数控制器如何进入手动投切模式?所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器解决方法:
1.主菜单按2次 ▼ ,选择手动操作模式
2.按3秒 ► ,进入子菜单,自动控制停止,输出可手动切换
3.使用 ▲ 和 ▼ 键。选择回路步组1-6或1-12
4.选定某个步组后,按 ► 可手动改变步组状态
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
1.主菜单按2次 ▼ ,选择手动操作模式
2.按3秒 ► ,进入子菜单,自动控制停止,输出可手动切换
3.使用 ▲ 和 ▼ 键。选择回路步组1-6或1-12
4.选定某个步组后,按 ► 可手动改变步组状态
是否有帮助?