问题描述:
出现某路电容器损坏后,VPL06/12功率因数控制器会如何报警?所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器解决方法:
若参数514和309均为默认设置YES,出现某路电容器损坏后,VPL6(12)N会报:“StEP/FLtY ALARM” , 屏幕中此故障步组会显示闪烁的报警信息,此步组会锁定24小时,需及时维修或更换。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
若参数514和309均为默认设置YES,出现某路电容器损坏后,VPL6(12)N会报:“StEP/FLtY ALARM” , 屏幕中此故障步组会显示闪烁的报警信息,此步组会锁定24小时,需及时维修或更换。
是否有帮助?