VPL06/12功率因数控制器设置变比对比NR功率因数控制器有什么区别?
问题描述:
VPL06/12功率因数控制器设置变比对比NR功率因数控制器有什么区别?所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器解决方法:
VPLN设置变比:直接设置比值,例如1000/5=200,那么ct这里设置200.初始设置是1,最大值是9600。
NR设置变比:需要设置一次值和二次值,NR6和NR12只能选择/5的互感器,NRC12可以选择/1或者/5,范围:NR6/NR12: 25-6000/5A, NRC12:25-6000/5A, 25-6000/1A。
是否有帮助?