NR6功率因数控制器用3200/5的电流互感器,电流到2000A,控制器还是显示I low,是否是接线接反造成的?
问题描述:
NR6功率因数控制器用3200/5的电流互感器,电流到2000A,控制器还是显示I low,是否是接线接反造成的?所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器解决方法:
1、接线接反不会影响电流的测量值,但会影响功率和功率因数的测量;
2、建议检查互感器接线,检查CT二次侧端子有没有短接;
3、检查CT变比设置是否正确以及其二次侧实际电流值
是否有帮助?