我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VPL06/12功率因数控制器报Step/Flty alarm告警无法清除,怎么处理?
问题描述:
VPL06/12功率因数控制器报Step/Flty alarm告警无法清除,怎么处理?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

Step/Flty 有可能是如下原因造成的:

1、电容器回路中的断路器或熔断器脱扣或熔断;

2、接触器或电容器失效;

3、不稳定负载。

如果问题一直存在,在锁定的24小时内再次投用时,输出再次被锁定24小时。

菜单514用来设置无效步组的检测报警,设为YES表示开放这个功能,当检测到某个步组3次无效投入时,控制器控制退出此回路, 当参数309设为YES时将锁定此回路24小时。

514设为NO时关闭此报警,但当309设为YES时控制仍然有效。

如果此报警是由于1、电容器回路中的断路器或熔断器脱扣或熔断造成,首先复位断路器或更换熔芯,在参数403中把被锁定的输出设置为AUTO。

如果此报警是由于2、接触器或电容器失效造成,请更换后在参数403中把被锁定的输出设置为AUTO。

如果此报警周期性出现,则可能是由于不稳定负载造成的,在负载发生变化的同时控制器投入电容器时会出现这种情况,建议设置514为NO, 如果还是不能解决问题,请再将309设置为NO。