我们今天能为您提供什么帮助?

VPL06/12功率因数控制器报PFC故障

问题描述:
VPL06/12功率因数控制器报PFC故障

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

控制器无法达到目标 Cosφ,过补偿或欠补偿。

1.  检查所有步组是否都定义正确且工作正常,检查回路是否有保护装置跳闸或熔断,每个回路的电流是否正常;

2.  检查电容器容量是否满足负载所需的KVAR容量。