FA350826
FA350826
我们今天能为您提供什么帮助?
VPL06/12功率因数控制器手动测试时候,前3步正常,到了4,5,6步以后按键没有反应?
问题描述:
VPL06/12功率因数控制器手动测试时候,前3步正常,到了4,5,6步以后按键没有反应?
所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器
解决方法:
参看100的设置菜单,检查是否将投切步组误设置为OFF了
首次发布日期:
2018/6/5
修订日期:
2024/6/26
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
VarPlus Logic智能功率因数控制器
探索更多
范围:
VarPlus Logic智能功率因数控制器