我们今天能为您提供什么帮助?

VPL06/12功率因数控制器采用的是L-N接线方式,上电后控制器报U Alarm警是怎么回事?

问题描述:
VPL06/12功率因数控制器采用的是L-N接线方式,上电后控制器报U Alarm警是怎么回事?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

U Alarm在实际测量电压超出额定电压时会触发,需检查100菜单中的Un(L-L线电压)额定电压设置与实际系统电压是否一致。Un默认设置是400V,可在100-242000V之间设置,当电压超过480V时需用电压互感器接入。