问题描述:
VPL24T功率因数控制器只用于共补的方式如何接线?所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器解决方法:
VPL24T可以用于两相补偿。

此接线方式只能用于共相补,不能用于分相补偿;共补路数和分补路数这两种参数无效,默认24 路输出;电压和电流采样必须不同相,在保证不同相的情况下,可以任意选择组合。
例如:采集B、C 相电压,A相电流,或者采集C、A 相电压,B 相电流等;电压采样信号必须接在1 和4 号端子,电流采样信号必须接在7和8号端子;
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
VPL24T可以用于两相补偿。

此接线方式只能用于共相补,不能用于分相补偿;共补路数和分补路数这两种参数无效,默认24 路输出;电压和电流采样必须不同相,在保证不同相的情况下,可以任意选择组合。
例如:采集B、C 相电压,A相电流,或者采集C、A 相电压,B 相电流等;电压采样信号必须接在1 和4 号端子,电流采样信号必须接在7和8号端子;
是否有帮助?