我们今天能为您提供什么帮助?

VPL06/12功率因数控制器接测量电流互感器的二次侧电流值范围是多少?

问题描述:
VPL06/12功率因数控制器接测量电流互感器的二次侧电流值范围是多少?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

VPL12N 的S1和S2端子接测量CT的二次侧,电流值范围是15mA~6A,低于15mA或高于6A控制器都会发出报警信息,当发出低电流报警时,12路接点都会被自动打开,当发出高电流报警时,功率因数将不能实现控制。