FA350834
FA350834
我们今天能为您提供什么帮助?
NRC12接了外部温度传感器后,控制器检测温度以什么为准?
问题描述:
NRC12接了外部温度传感器后,控制器检测温度以什么为准?
所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器
解决方法:
接了外部温度传感器后温度报警以外部温度值为准,而且显示屏只会显示外部温度值。
首次发布日期:
2018/6/5
修订日期:
2024/6/25
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
VarPlus Logic智能功率因数控制器
探索更多
范围:
VarPlus Logic智能功率因数控制器