我们今天能为您提供什么帮助?

为了让手机的TeSys GV4 APP和TeSys GV4设备之间建立NFC通讯,手机和设备之间的距离有什么要求?

问题描述:
为了让手机的TeSys GV4 APP和TeSys GV4设备之间建立NFC通讯,手机和设备之间的距离有什么要求?

所属产品线:
TeSys GV4电动机断路器

解决方法:

请确保手机的NFC区域和TeSys GV4设备相互触碰或距离小于1厘米。