我们今天能为您提供什么帮助?

LRD,LR9D,LR9F,LR97D,LT47它们之间有什么区别?

问题描述:
LRD,LR9D,LR9F,LR97D,LT47它们之间有什么区别?

所属产品线:
进口TeSys Deca热过载继电器; 国产TeSys Deca热过载继电器; LR97D电子过流继电器; LT47 电子过流继电器; TeSys LR9 – LR9D/LR9F

解决方法:

热过载继电器和电子过流继电器主要功能都是用来检测过电流故障,但是它们在内部构造,负载类型、脱扣等级,脱扣曲线等都有差异,具体见下方比较表。

型号 内部构造 负载类型 脱扣等级 脱扣曲线
LRD 双金属片 交流或直流负载(LRD480以上使用电流互感器不能用于直流负载) 10A 反时限,电流越大,脱扣时间越短
LR9D 电子式 交流负载 小电流可以调节脱扣等级,范围5-30。小电流(LR9D01~32,LR9D110S)           大电流脱扣等级固定不可调10A、10或20.  大电流(LR9D5367~5369) 反时限,电流越大,脱扣时间越短
LR9F 电子式 交流负载(不能使用单相电机) 固定不可调10或20 反时限,电流越大,脱扣时间越短
LR97D 电子式 交流负载 此产品脱扣时间可调整,无脱扣等级 脱扣时间可设置,过流超过O-TIME,脱扣
LT47 电子式 交流负载 此产品脱扣时间可调整,无脱扣等级 脱扣时间可设置,过流超过O-TIME,脱扣