我们今天能为您提供什么帮助?

Citect 7.2及以上版本软件的Menu Configuration里面的Order项起什么作用?

问题描述:
Citect 7.2及以上版本软件的Menu Configuration里面的Order项起什么作用?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

菜单配置页面如下,其中的Order项是用来对同等级的菜单进行排序显示作用的,如果Order分别是1,2,3三个菜单,那么分别按照上中下(或者左中右)三个顺序排列菜单,如果Order都是空白或者都是0,那么按照输入的顺序显示菜单。